View my account

androidでD415を使うための以前のファームウエアのインストール方法

Comments

3 comments

  • MartyG

    Translation: How to install the previous firmware to use D415 with Android.  Since Android cannot recognize D415, I want to update the firmware to the previously published version but even if I try, the firmware version is up to date and I cannot revert to the previous version.  I would like to know how I can change the firmware version to any previous version.

    **********

    Hello Jin35y

    You can choose any available firmware version to update your D415 to on your computer in the RealSense-Viewer tool by following the steps below.

     

    STEP 1
    Download the firmware .bin file for the firmware version that you want to update to from the firmware releases page.

    https://dev.intelrealsense.com/docs/firmware-releases#section-d400-series-firmware-downloads

     

    STEP 2
    Go to the _More_ menu in the RealSense-Viewer that is near the top of the options panel and select the menu option to update firmware.  A file selector window will appear.  Navigate the selector to the location on your computer that you downloaded the .bin file to and select it. The firmware update process should then begin.

     

    **********

     

    こんにちは@ Jin35y
    以下の手順に従って、RealSense-Viewerツールでコンピューター上でD415を更新するために使用可能なファームウェアバージョンを選択できます。

     

    ステップ1
    ファームウェアリリースページから、更新するファームウェアバージョンのファームウェア.binファイルをダウンロードします。

    https://dev.intelrealsense.com/docs/firmware-releases#section-d400-series-firmware-downloads

     

    ステップ2
    オプションパネルの上部にあるRealSense-Viewerの_More_メニューに移動し、メニューオプションを選択してファームウェアを更新します。 ファイルセレクタウィンドウが表示されます。 セレクターを、.binファイルをダウンロードしたコンピューター上の場所に移動して選択します。 その後、ファームウェアの更新プロセスが開始されます。

    0
    Comment actions Permalink
  • Jin35y

    ありがとうございます。

    私は、ファームウエアの変更する事に成功しました。

    しかし、それでもandroidのスマートフォンでD415とファイル転送に設定する事が出来なかった。

    私のHUAWEI P30 liteでは、デベロッパーモードでUSBデバックを有効に設定しました。

    その後、P30 liteの設定で

    ホーム画面中央部を下にスワイプし、検索バーに「hdb」と入力し、「HDBによる接続を許可」をタップ、
     「HDBによる接続を許可」をON

    にしましたが、それでもスマートフォンのUSBの設定を ファイル転送 に出来ませんでした。

    USBケーブルも、USB3.1規格の物以外にUSB2.0 の物なども試してみましたが、状況は変わりませんでした。

    スマートフォンとD415の通信を出来なくしている物は何なのかが判らないのですが、今、私に出来る事は

    他に何かあるでしょうか?

    0
    Comment actions Permalink
  • MartyX Grover

    Translation:  Thank you very much.  I succeeded in changing the firmware.  However, I still couldn't set D415 and file transfer on my Android smartphone.  On my HUAWEI P30 lite, I have enabled USB debugging in developer mode.

    After that, in the P30 lite settings, swipe down in the center of the home screen, enter "hdb" in the search bar, and tap "Allow HDB connection".  Turn on "Allow HDB connection".  However, I still couldn't set the USB settings on my smartphone to file transfer.  I also tried USB cables other than USB3.1 standard ones, such as USB2.0 ones, but the situation did not change.  I don't know what is blocking the communication between the smartphone and D415.  Is there anything else I can do now?

    **********

     

    Have you built the RealSense SDK's Android compatibility wrapper, please?  The AAR that is built handles camera access permissions.

     

    RealSense SDKのAndroid互換性ラッパーを作成しましたか? 構築されたAARは、カメラのアクセス許可を処理します。

     

    https://github.com/IntelRealSense/librealsense/tree/master/wrappers/android

    https://github.com/IntelRealSense/librealsense/blob/master/doc/android.md

    0
    Comment actions Permalink

Please sign in to leave a comment.