RealSense Support

D435ファームウェアアップデートの方法

Comments

3 comments

  • MartyG

    Hello Oneaction Gima

    The rs-fw-update tool can be built from source code at the link below.

    https://github.com/IntelRealSense/librealsense/tree/master/tools/fw-update

    If you have the Windows version of the RealSense SDK installed then you can find an executable version of the tool in the Tools folder at the folder location below.  The program should be launched from the Command Prompt interface.

    C:: > Program Files (x86) > Intel RealSense SDK 2.0 > Tools

    Alternatively you can update to firmware 5.12.7.100 in the RealSense Viewer program by going to the More option at the top of its options panel and selecting the option from its menu to update to recommended firmware.

    **************************

    こんにちは@Oneaction Gima
    rs-fw-updateツールは、以下のリンクにあるソースコードから構築できます。

    https://github.com/IntelRealSense/librealsense/tree/master/tools/fw-update

    RealSense SDKのWindowsバージョンがインストールされている場合、実行可能なバージョンのツールは、以下のフォルダーの場所にあるToolsフォルダーにあります。 プログラムは、コマンドプロンプトインターフェイスから起動する必要があります。

    C ::>プログラムファイル(x86)> Intel RealSense SDK 2.0>ツール

    または、RealSense Viewerプログラムのファームウェア5.12.7.100に更新することもできます。それには、オプションパネルの上部にある[その他]オプションに移動し、メニューからオプションを選択して推奨ファームウェアに更新します。

    0
    Comment actions Permalink
  • Oneaction Gima

    ありがとうございます!!

     

    できました!!

    0
    Comment actions Permalink
  • MartyG

    Thank you very much!

     

    どうもありがとうございました!

    0
    Comment actions Permalink

Please sign in to leave a comment.