D435ファームウェアアップデートの方法
Signed_Image_UVC_5_12_7_100.bin
こちらはダウンロードできました。
librealsenserun rs-fw-update
ツールを起動させて、、と記載がりますが、どこを探しても見つかりません。
インテルの自動更新でもアップデートを探しましたが見つかりません。
どのようにアップデートすればいいですか??
-
Hello Oneaction Gima
The rs-fw-update tool can be built from source code at the link below.
https://github.com/IntelRealSense/librealsense/tree/master/tools/fw-update
If you have the Windows version of the RealSense SDK installed then you can find an executable version of the tool in the Tools folder at the folder location below. The program should be launched from the Command Prompt interface.
C:: > Program Files (x86) > Intel RealSense SDK 2.0 > Tools
Alternatively you can update to firmware 5.12.7.100 in the RealSense Viewer program by going to the More option at the top of its options panel and selecting the option from its menu to update to recommended firmware.
**************************
こんにちは@Oneaction Gima
rs-fw-updateツールは、以下のリンクにあるソースコードから構築できます。https://github.com/IntelRealSense/librealsense/tree/master/tools/fw-update
RealSense SDKのWindowsバージョンがインストールされている場合、実行可能なバージョンのツールは、以下のフォルダーの場所にあるToolsフォルダーにあります。 プログラムは、コマンドプロンプトインターフェイスから起動する必要があります。
C ::>プログラムファイル(x86)> Intel RealSense SDK 2.0>ツール
または、RealSense Viewerプログラムのファームウェア5.12.7.100に更新することもできます。それには、オプションパネルの上部にある[その他]オプションに移動し、メニューからオプションを選択して推奨ファームウェアに更新します。
Please sign in to leave a comment.
Comments
3 comments