View my account

Intel.RealSense.Viewerを実行すると、「Invalid Value in rs2_get_option(options:0E09BE40,option:Emitter Enabled):get_xu(id=2)failed! last Error:bad file descriptor」が表示される

Comments

12 comments

  • MartyG

    Hello!  I would first recommend updating your RealSense SDK and camera firmware to the latest versions if possible.  SDK 2.15.0 is from August 2018 and the camera firmware version is extremely old too.  The latest versions at the time of writing this are RealSense SDK 2.39.0 and firmware 5.12.8.200. I recommend upgrading because it is good to have a current setup and also because the error that you experienced was corrected in SDK 2.18.1.

    https://github.com/IntelRealSense/librealsense/issues/3137 

    ************************

    こんにちは! 可能であれば、まずRealSenseSDKとカメラファームウェアを最新バージョンに更新することをお勧めします。 SDK 2.15.0は2018年8月のものであり、カメラのファームウェアバージョンも非常に古いものです。 これを書いている時点での最新バージョンは、RealSense SDK2.39.0とファームウェア5.12.8.200です。 現在のセットアップが適切であり、発生したエラーがSDK 2.18.1で修正されているため、アップグレードすることをお勧めします。

    https://github.com/IntelRealSense/librealsense/issues/3137 

    2
    Comment actions Permalink
  • 茂木 健

    ファームウェア5.12.8.200は手順もありましたので試しましたが効果はありませんでした。

    RealSenseSDKは資源や手順が無い為、2.39.0にすることが出来ません。

     

    解消方法を明示するのであれば

    手順も踏まえてご教示いただけないでしょうか?

     

     

    0
    Comment actions Permalink
  • MartyG

    If you are using Linux than please tell me and I can help you with instructions for installing the 2.39.0 SDK.

    If you are using Microsoft Windows then you can install SDK 2.39.0 by visiting the link below and going to the Assets list of files at the bottom of the page.  Then click on the file named Intel.RealSense.SDK-WIN10-2.39.0.2337.exe to download an installer for the SDK and run the file.

    https://github.com/IntelRealSense/librealsense/releases/tag/v2.39.0 

    **************

    Linuxを使用している場合は、教えてください。2.39.0SDKのインストール手順をお手伝いします。

    Microsoft Windowsを使用している場合は、以下のリンクにアクセスし、ページの下部にあるファイルのアセットリストに移動して、SDK2.39.0をインストールできます。 次に、Intel.RealSense.SDK-WIN10-2.39.0.2337.exeという名前のファイルをクリックして、SDKのインストーラーをダウンロードし、ファイルを実行します。

    https://github.com/IntelRealSense/librealsense/releases/tag/v2.39.0 

    0
    Comment actions Permalink
  • 茂木 健

    RealSense SDK2.39.0とファームウェア5.12.8.200を適応しましたが事象は変わりありません。

    約90台の着荷で全てが同事象ならファーム等かもしれませんが

    一台のみが映らない状態となっております。

    物理故障での初期不良品ではないでしょうか?

    0
    Comment actions Permalink
  • MartyX Grover

    A similar problem with No Frames Received that another RealSense user had was solved yesterday by recalibrating the camera with the Dynamic Calibrator tool.

    昨日、別のRealSenseユーザーが抱えていたフレーム受信なしの同様の問題は、ダイナミックキャリブレーターツールを使用してカメラを再キャリブレーションすることで解決されました。

    https://downloadcenter.intel.com/download/29618/Intel-RealSense-D400-Series-Dynamic-Calibration-Tool 

    0
    Comment actions Permalink
  • 茂木 健

    仮にダイナミックキャリブレーターツールを使用してカメラを再キャリブレーションすることで解決したとしても、

    同時期に着荷した他の約90台は問題なく動いている状態は説明がつくのですか?

    こちらも全て何かしらの対処をすることになった場合にはタイムロスが計り知れないのですが・・・・。

     

    一台のカメラだけを初期不良品と認定して修理なり交換対応していただいた方が助かるのですが

    0
    Comment actions Permalink
  • MartyG

    A way to test if the camera hardware is faulty is to configure it with the settings below. If you can receive an image in this mode then the camera hardware should be okay.

    Infrared

    1280x800

    25 FPS

    *********

    カメラのハードウェアに障害があるかどうかをテストする方法は、以下の設定で構成することです。 このモードで画像を受信できる場合は、カメラのハードウェアに問題はありません。

    赤外線

    1280x800

    25 FPS

    0
    Comment actions Permalink
  • 茂木 健

    普段「Infrared1」「Infrared2」にチェックして、Onと、

    「RGB Camera」をOnにするぐらいしかしていないので

    Infrared

    1280x800

    25 FPS

    になっているか添付画像で確認願います。

    0
    Comment actions Permalink
  • MartyX Grover

    There may be no further corrective action that can be taken with this particular camera unit, unfortunately.

    *************

    残念ながら、この特定のカメラユニットで実行できる修正措置はこれ以上ない可能性があります。

    0
    Comment actions Permalink
  • 茂木 健

    そうしましたらRealSenseを修理なり交換して下さい。

    今後何処に送る等、指示願います。

    0
    Comment actions Permalink
  • MartyG

    I am not able to answer this question.  Please start a new question on this help website so that another support team person can reply to it.

    ****************

    私はこの質問に答えることができません。 別のサポートチームの担当者が回答できるように、このヘルプWebサイトで新しい質問を開始してください。

    0
    Comment actions Permalink

Please sign in to leave a comment.