RealSense Support

Haswell Intel® Core™ i7-4710MQ desteklediği maksimum özellikler?

Comments

2 comments

  • MartyG

    Translation: Hello, good day, I do not know English,  I am writing this in advanced Turkish.  We are using Monster tulpar t7 v2.6 with a Haswell Intel® Core™ i7-4710MQ motherboard.  Can I see the RAM and display allowed by the motherboard?  For example can I use gtx1650?

     

    **********

     

    Merhaba @Fetqbarvan  Bu destek sayfası Intel RealSense kameraları içindir. Monster Tulpar T7 sorunlarına yardımcı olamasak da, bilgisayarda Windows kullanıyorsanız, Sistem Bilgileri penceresini bulmak için Windows ekranının altındaki metin kutusuna sistem yazarak bellek gibi bileşenlerinin ayrıntılarını bulabilirsiniz. .

     

    Monster Tulpar T7 bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar yerine dizüstü bilgisayarlar gibi görünüyor, bu nedenle GTX gibi bir grafik kartı bir dizüstü bilgisayara kurulamadı.

     

    **********

     

    Hello Fetqbarvan  This support page is for Intel RealSense cameras.  Although we cannot assist with Monster Tulpar T7 problems, if you are using Windows on the computer then you can find the details of its components such as memory by typing system into the text box at the bottom of the Windows screen to find the System Information window.

     

    The Monster Tulpar T7 computers seem to be laptops instead of desktop computers, so a graphics card such as GTX could not be installed in a laptop.

    0
    Comment actions Permalink
  • Fetqbarvan

    Yanlış başlığa yazdığımı bilmiyordum yardımınız için teşekkür ederim.


    I didn't know I was typing in the wrong thread, thanks for your help.
    0
    Comment actions Permalink

Please sign in to leave a comment.