Lenovo Y700-15ISK (ideapad) - Type 80NV intégrant Intel realsense F200
Bonjour.
J'ai un problème avec la webcam intégrant Intel realsense F200.
Je suis à jour sur Windows 10 Tous mes autres appareils sont à jour.
J'ai remarqué que le vrai sens ne fonctionnait plus il y a 1 ans.
Depuis, j'essaye de le remettre.
J'ai essayé de réinitialiser l'ordinateur. Cela n'a pas fonctionné.
J'ai essayé différentes méthodes trouvées sur les forums.
Mais rien n'y fait. la seule chose dont je suis sûr, c'est que la webcam fonctionne normalement avec skype whatsapp messenger.
Par contre, je remarque que le mode 3D realsense démarre lorsque je souhaite utiliser Obs studio sauf qu'il n'utilise pas le mode 3D.
J'aimerais pouvoir utiliser realsense 3D correctement J'ai besoin de votre aide!
-
Hello,
Unfortunately once a built-in RealSense F200 camera stops working then it can be much more difficult to repair than a USB RealSense camera.
It is normal for a RealSense camera that has problems with its special RealSense functions such as depth and infrared to still be able to function as an ordinary RGB webcam in programs that use video such as Skype.
It sounds as though you may have already tried using the Lenovo OneKey recovery feature and its Reset this PC feature, which I would consider to be the best chance of restoring the camera to working order..
May I confirm please that you have tested the F200 camera using the RealSense 2016 R2 SDK. The F200 is not compatible with the current RealSense SDK 2.0.
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/realsense-sdk-windows-eol.html
You can also check the Windows privacy settings to ensure that the camera is not being blocked from being accessed. If that does not work then you can try the hidden hardware Troubleshoot function of Windows.
https://github.com/IntelRealSense/librealsense/issues/3381#issuecomment-503424789
https://support.intelrealsense.com/hc/en-us/community/posts/360049169174/comments/360012666273
If the methods described above do not work then I would recommend stopping trying to repair the F200 as there may be nothing else that you can realistically do to fix it.
If you are able to purchase another RealSense camera for your Lenovo to replace the built in F200 then I would recommend the RealSense 400 Series cameras, as they can work with any Intel processor and so the age of your Lenovo should not matter.
********************
Bonjour,
Malheureusement, une fois qu'une caméra RealSense F200 intégrée cesse de fonctionner, elle peut être beaucoup plus difficile à réparer qu'une caméra USB RealSense.
Il est normal qu'une caméra RealSense qui rencontre des problèmes avec ses fonctions spéciales RealSense telles que la profondeur et l'infrarouge puisse toujours fonctionner comme une webcam RVB ordinaire dans des programmes utilisant la vidéo tels que Skype.
Il semble que vous ayez déjà essayé d'utiliser la fonction de récupération Lenovo OneKey et sa fonction de réinitialisation de ce PC, que je considérerais comme la meilleure chance de remettre l'appareil photo en état de fonctionnement.
Puis-je confirmer que vous avez testé la caméra à l'aide du SDK RealSense 2016 R2. Le F200 n'est pas compatible avec l'actuel RealSense SDK 2.0.
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/realsense-sdk-windows-eol.html
Vous pouvez également vérifier les paramètres de confidentialité de MicrosoftWindows pour vous assurer que l'accès à la caméra n'est pas bloqué. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer la fonction de dépannage matériel caché de MicrosoftWindows.
https://github.com/IntelRealSense/librealsense/issues/3381#issuecomment-503424789
https://support.intelrealsense.com/hc/en-us/community/posts/360049169174/comments/360012666273
Si les méthodes décrites ci-dessus ne fonctionnent pas, je recommanderais d'arrêter d'essayer de réparer le F200 car il se peut que vous ne puissiez rien faire d'autre de manière réaliste pour le réparer.
Si vous êtes en mesure d'acheter une autre caméra RealSense pour votre Lenovo afin de remplacer le F200 intégré, je recommanderais les caméras RealSense 400 Series, car elles peuvent fonctionner avec n'importe quel processeur Intel et l'âge de votre Lenovo ne devrait donc pas avoir d'importance.
-
bonjour,
je confirme la nouvelle version de SDK RealSense SDK 2.0 n'est pas compatible avec le F200
du coup j'aimerais avoir les ancienne version du logiciel et des pilotes pour teste avec les ancienne version.
je les les trouve pas et les lien donnés ci dessus me renvois au final que vers le site général.
-
The driver and SDK installer can be found by scrolling down the web page for the old SDK until you find the 2016 R2 Full SDK section.
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/realsense-sdk-windows-eol.html

If this link does not work for you, the 1.8gb download of the installation file for 2016 R2 SDK can be launched automatically in your browser window by clicking on the link below.
If the direct SDK link does not launch, copy and paste it into your browser address bar.
When the file has completed its download, run the file to install the SDK.
******************
Le pilote et le programme d'installation du SDK peuvent être trouvés en faisant défiler la page Web de l'ancien SDK jusqu'à ce que vous trouviez la section SDK complet de 2016 R2.
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/realsense-sdk-windows-eol.html

Si ce lien ne fonctionne pas pour vous, le téléchargement de 1,8 Go du fichier d'installation du SDK 2016 R2 peut être lancé automatiquement dans la fenêtre de votre navigateur en cliquant sur le lien ci-dessous.
Si le lien direct du SDK ne se lance pas, copiez-le et collez-le dans la barre d'adresse de votre navigateur.
Lorsque le fichier a terminé son téléchargement, exécutez le fichier pour installer le SDK.
-
I can confirm that you have all three F200 drivers that should be there - RGB, Depth and Virtual Driver.
If you have successfully installed SDK 2016 R2 then you should be able to test the camera with an app called Camera Explorer. You can find this by typing explorer into the text box at the bottom of your Windows screen, next to the button in the corner where you shut down the PC.
Camera Explorer is for testing RealSense F200, SR300 and R200 camera models.
*******************
Je peux confirmer que vous avez les trois pilotes F200 qui devraient être là - RGB, Depth et Virtual Driver.
Si vous avez correctement installé le SDK 2016 R2, vous devriez pouvoir tester la caméra avec une application appelée Camera Explorer. Vous pouvez le trouver en tapant explorer dans la zone de texte au bas de votre écran Windows, à côté du bouton dans le coin où vous éteignez le PC.
Camera Explorer sert à tester les modèles de caméras RealSense F200, SR300 et R200.
-
Thank you very much. I do not know if the Camera Explorer tool was designed to detect built-in RealSense F200 cameras instead of the USB external cameras. If it had been detected then the camera would have been shown in the top half of the Explorer (the Front section). This at least shows that the 2016 R2 SDK seems to have been installed successfuly though.
Another way to test the camera would be with a sample program. The SDK installation should have placed on the Windows desktop a folder called Intel RealSense SDK Gold. Inside this folder is a program called the Sample Browser. If you run this program then you can launch sample programs from it.
Click on the F200 Samples option of the Browser to access the list of samples that work with F200.
****************
Merci beaucoup. Je ne sais pas si l'outil Camera Explorer a été conçu pour détecter les caméras RealSense F200 intégrées au lieu des caméras externes USB. Si elle avait été détectée, la caméra aurait été affichée dans la moitié supérieure de l'Explorer (la section Front). Cela montre au moins que le SDK 2016 R2 semble avoir été installé avec succès.
Un autre moyen de tester la caméra serait d'utiliser un exemple de programme. L'installation du SDK doit avoir placé sur le bureau Windows un dossier appelé Intel RealSense SDK Gold. Dans ce dossier se trouve un programme appelé Sample Browser. Si vous exécutez ce programme, vous pouvez lancer des exemples de programmes à partir de celui-ci.
Cliquez sur l'option F200 Samples du Browser pour accéder à la liste des échantillons qui fonctionnent avec F200.

-
RealSense cameras are able to show an RGB video image in non-RealSense programs that use video, such as Skype. An F200 may be able to do this even when RealSense functions such as depth and infrared are not working.
It is a positive sign that you were able to display a RealSense image at least once, as it shows that the camera hardware is functioning.
*******************
Les caméras RealSense peuvent afficher une image vidéo RVB dans des programmes non RealSense qui utilisent la vidéo, tels que Skype. Un F200 peut être en mesure de le faire même lorsque les fonctions RealSense telles que la profondeur et l'infrarouge ne fonctionnent pas.
C'est un signe positif que vous avez pu afficher une image RealSense au moins une fois, car cela montre que le matériel de la caméra fonctionne.
-
Do you mean programs for the R200 such as PhotoViewerEP? The R200 is a different type of RealSense camera to your F200. Tablet devices that had an integrated R200 had the camera on the rear of the tablet, facing its view away from the user (like taking a photograph). So R200 programs in the Sample Browser that were designed for tablets may not work with F200.
************
Voulez-vous dire des programmes pour le R200 tels que PhotoViewerEP? Le R200 est un type de caméra RealSense différent de votre F200. Les tablettes qui avaient un R200 intégré avaient l'appareil photo à l'arrière de la tablette, face à sa vue loin de l'utilisateur (comme prendre une photo). Ainsi, les programmes R200 du navigateur d'échantillons conçus pour les tablettes peuvent ne pas fonctionner avec le F200.
-
I think that you mean Lenovo motion control. If you do mean this, apparently it is not compatible with Windows 10.
******************
Je pense que vous voulez dire le contrôle de mouvement Lenovo. Si vous pensez cela, apparemment, il n'est pas compatible avec Windows 10.
https://youtube.com/watch?v=z05ZlH83rVQ
https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-P-Y-and-Z-series/Lenovo-motion-control/td-p/3336311
-
This is the only download link for the software that I could find.
***************
C'est le seul lien de téléchargement du logiciel que j'ai pu trouver.
-
I used to experience this with F200 in the year 2015. Because Windows did not recognise the camera as an input device like a mouse or keyboard, Windows could put the camera to sleep even if you were waving your hands in front of the camera because the activity in front of the camera was not detected as input.
The only thing I can think of is to set all of the options on the Windows power saving plan to Never so that Windows never goes to sleep after a period of inactivity.
*******************
J'avais l'habitude de faire l'expérience de cela avec le F200 en 2015. Parce que Windows ne reconnaissait pas la caméra comme un périphérique d'entrée comme une souris ou un clavier, Windows pouvait mettre la caméra en veille même si vous agitez vos mains devant la caméra car le l'activité devant la caméra n'a pas été détectée comme entrée.
La seule chose à laquelle je peux penser est de définir toutes les options du plan d'économie d'énergie de Windows sur Jamais afin que Windows ne se mette jamais en veille après une période d'inactivité.
Please sign in to leave a comment.



Comments
22 comments